This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS51604:是否提供仿真模型?

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695342/tina-spice-tps51604-simulation-model-available

器件型号:TPS51604
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

它可能关注的对象、

是否有 TPS51604的仿真模型?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我们应该可以使用该模型。 出于某种原因、它尚未发布。 我们将进行检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    感谢您的检查!
    谢谢、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    该模型与许多多相模型一起发布、但未明确发布、感谢您的请求。 我们已开始发布流程、您应该能够在1-2个工作日内从产品网页下载。
    此致
    Ranjani