This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM1815:关于 LM1815用于测量100mvpp- 260vpp 范围的用途

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM1815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695781/tina-spice-lm1815-regarding-usage-of-lm1815-for-measuring100mvpp--260vpp-range

器件型号:LM1815
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好 TI 团队

我们计划使用 LM1815器件来测量电机转速。 我们无法找到 SPICE 模型、您能不能帮助找到相同的模型。

此外、我们计划使用 LM1815来测量100mvpp 到260vpp 的电压范围。 您能否建议参考电路来适应此电压范围或可接受输入范围的替代器件?

此致  

Sunil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    抱歉、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型、因为它是一个相当旧的器件。 可以使用以下链接找到我们的所有 SPICE 模型。 如果您有任何特定于器件的问题、请随时将其发布在此论坛上: