This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00423:PCIe 卡请求

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695834/tida-00423-request-of-the-the-pcie-card

器件型号:TIDA-00423
主题中讨论的其他器件:DS80PCI810

尊敬的 TI 团队:

我需要 PCIe 卡来验证线性中继 器 DS80PCI810的性能。 ISist 是否可以借用该卡进行 测试?

此致

Mark Schmiedel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    遗憾的是、这些卡仅作为参考设计(原理图/布局)提供、不会出售或直接用于借出。

    谢谢、

    Michael