This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA6100A2:查找位置

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/696025/tina-spice-tpa6100a2-where-to-find-it

器件型号:TPA6100A2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要 TPA6100A2DR 的 PSPICE 模型。 我的学校项目需要它、因为我正在使用包含此组件的电路 、请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 您可以使用搜索框搜索类似的器件以缩小最终结果的范围。 如果您需要有关您的应用程序的特定帮助、请随时将您的问题发布到此论坛: e2e.ti.com/.../6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的回复 Nikhil。 那么、您意味着您没有免费提供该器件的 SPICE 模型吗? 我的大学是否可以在协议中要求它不会因任何其他原因重复使用。 我认为大学也可以为此付出代价。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    德州仪器(TI)提供的所有可用 SPICE 模型均免费提供(模型不收取任何费用)。 但是、您将需要处理已经在网络上的那些问题、 或者、如果您需要在没有任何可用 SPICE 模型的器件上工作、您可以将有关器件的特定问题发布到特定于产品的论坛上、因为我在您的器件上列出了上述内容。