This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5034:查找 TINA SPICE 模型

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695491/tina-spice-lm5034-looking-for-a-tina-spice-model

器件型号:LM5034
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我想问一下 LM5034的 SPICE 模型、它可以在 TINA 或 PSpice 中运行。 如果您有可用的资源、请告诉我。

谢谢。

小彬
Optima Tele.com、Inc.
电话:+1 905-477-0987 x634
传真:+1 905-477-5579
www.OptimaTele.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 可以使用以下链接找到我们的所有器件型号。 您可以通过在类似设备的搜索栏中键入来缩小搜索范围。