This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC2801:用于交流增益相位分析的 UCCx813-1平均值模型

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695500/tina-spice-ucc2801-uccx813-1-average-model-for-ac-gain-phase-analysis

器件型号:UCC2801
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、Nikhil、

您能否为 UCCx813-1提供平均值模型(AC)?  我需要为反激式设计运行增益相补角分析。  谢谢。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们没有此器件系列的平均模型。 我建议运行瞬态仿真并通过运行负载瞬态仿真来估算稳定性。