This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10098:可将超宽输入设计更改为12伏和0.400安 SMPS

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695366/pmp10098-can-alter-the-ultra-wide-input-design-to-12-volt-and-0-400-ampere-smps

器件型号:PMP10098

您好、先生、

我想使用此设计满足 12伏和0.400安 SMPS 的功率要求。 您能告诉我在哪里可以找到我的设计中的变压器定位器和参考电路。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和变压器信息可在 www.ti.com/tool/PMP10098 页面上找到。  遗憾的是、此设计需要对400mA 进行认真修改。

    谢谢、

    Robert