This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2678:LM2678 Spice 仿真困难

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723618/tina-spice-lm2678-difficulty-with-lm2678-spice-simulation

器件型号:LM2678
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在过去的两天里、我一直在尝试仿真一个使用 LM2678-ADJ 的简单5V 3A 降压转换器。 我使用设计公式遵循了数据表应用手册来提出设计。 我从 TI 网站下载了 LM2678 SPICE 模型并将其导入到了 LTSpice XVII 中 遗憾的是、该设计未按预期工作、我在  栈交换帖子中详细介绍了结果。 我最终发现 TI 网站上提供的 SPICE 模型适用于固定的3.3V 版本、而不是可调节版本。 尝试更改 SPICE 模型中的内部电阻值并获得相同的结果后、我决定改用 TI webench 电源设计器来仿真设计。 输入我所需的参数、生成的组件选项与我用手用设计公式获得的组件选项几乎相同。 但是、下面显示的稳态和负载瞬态仿真结果毫无意义。 堆栈交换的另一个用户尝试了相同的电路并获得了相同的结果、此时有人建议 SPICE 模型中可能存在错误、我应该尝试在此处获取支持。  

下面显示了使用 LM2678的5V 3A 降压转换器的仿真结果。

  

是否有人可以帮助我获得上面所示电路设计的有效仿真、或者至少向我解释为什么此电路配置不可行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaun、
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    感谢您的耐心等待。 由于 创建了不正确的网络表,因此出现了此问题。 我们正在积极地开展这方面的工作。 此问题解决后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    我们已修复此问题、下周末 TI.com 将会反映此修复问题。

    谢谢、此致、
    普拉文 B