This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM74670-Q1:适用于 Tina 或 LTSpice 的工作 Spice 模型

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720389/tina-spice-lm74670-q1-working-spice-model-for-tina-or-ltspice

器件型号:LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想使用 LM74670-Q1模拟一些整流器电路。

在 TI 网站上、我找到了一个 PSpice 模型、该模型既不适用于 ltSpice、也不适用于 Tina 9.3。

在 ltSpice 中、我创建了一个符号并为其分配了 LM74670-Q1_TRANS.LIB。 在开始瞬态分析时,它说:“节点太少:... "后跟大量十六进制数字(我认为有些加密数据)。

因此、我通过"新宏向导"尝试了 Tina。 自动创建形状并按"下一步"后、我收到错误"Invalid Device:$CDNENCSTART"。 线路:#36。 $CDNENCSTART"

该模型已经存在问题、但没有适合所有人的解决方案("TINA/Spice/LM74670-Q1:LM74670-Q1未加密 Spice 模型")。 我不需要未加密版本(如果不需要)、而是在 ltSpice 或 Tina 中工作的版本。

如果有人能帮助我使模型正常工作或给我发送一个正常工作模型、我将不胜感激。

谢谢、此致、

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marten、

    我们会将此模型添加到 TINA-TI 转换队列中、并在模型准备就绪后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    听起来不错。 您能不能告诉您它需要多长时间才能准备好(天、周、月)?

    此致、
    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们通常会尝试在申请后1个月内(通过 PSpice)获得 TINA-TI 翻译、 但是、我们无法在此论坛上提供确定日期、因为我们不知道请求背后的所有详细信息(我们曾遇到过翻译需要不到一个月时间的案例、以及翻译需要更长时间的案例)。

    如果您有一个在 TI 工作的专职销售人员、请向他们提出、我们可以根据需要调整优先级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marteen、

    供参考、该模型位于网络 上:www.ti.com/.../toolssoftware

    Herman