This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD25480F3:用于 femtofet 的 LTSPICE 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD25480F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723147/tina-spice-csd25480f3-ltspice-models-for-femtofets

器件型号:CSD25480F3
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、TI 团队、

是否可以获得 ti-Tina 支持的 CSD25480F3 SPICE 模型?

必去的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、布斯、

    是的、我们会将其添加到 TINA-TI 转换队列中、并在完成后返回给您。 请注意、重新使用该模型可能需要长达4周的时间。 我希望这是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    TINA-TI 模型已于今天发布到网络上。 它应在1-2天内显示在产品文件夹中。 如果您需要其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    菲律宾