This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7A7300:WEBENCH®︎工具/TPS7A7300

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300, LM1085, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716148/webench-tools-tps7a7300-webench-tools-tps7a7300

器件型号:TPS7A7300
主题中讨论的其他器件: LM1085TLV62585

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!!

我正在尝试使用 TPS7A7300设计稳压器、我在 WEBENCH 中遇到了问题。 输入电压为5V (USB)、输出电压为3.7V、最大输出电流为2.5A。 当我在 WEBENCH 中输入值时、结果会出现错误、"结温过高"。 我尝试使用数据表中显示的值(Vin = 1.425至6V、Vout = 1.25V 且 Iout = 3A)、WEBENCH 也会导致错误。 WEENCH 或 TPS7A7300模型中是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多详细信息。 我关注的是 GSM 模块的参考设计、该模块在其评估板中使用相同的稳压器、当然、它可以正常工作。 但是、在我的板中、它没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dalton、

    我们将查看您的查询。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dalton、

    对拖延表示歉意。

    1: 对于5V (USB)输入电压、Vout = 3.7V 且 Iout 最大值为2.5A、 TPS7A7300 将达到器件支持的最高结温。

    下面是详细信息。

    LDO 功率耗散(PLDO) = (Vin–Vout)* Iout = 3.25W

    结温(TJ)=(Pldo * RθJA)+ TA = 146.025°C、超出了器件最大125°C 范围

    其中 RθJA Ω 是封装的结至环境热阻= 35.7degC/W

    TA 是环境温度= 30摄氏度

    相反、您可以使用 LM1085 (LDO)或 TLV62585 (如果您需要更高的效率、可使用开关稳压器)

    2。 VIN = 1.425至6V、Vout = 1.25V 且 Iout = 3A 对于该器件也会由于第1点提到的 Vin = 6V 的相同原因而失败。

    希望这能解答您的疑问。 如果您需要任何帮助、请随时与我们联系。

    谢谢、此致、

    Harish