This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:器件将不进行调节

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16010, LM2592HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721336/lmr16010-part-will-not-regulate

器件型号:LMR16010
主题中讨论的其他器件: LM2592HV

3个相同的原型、其中2个不会进行调节、1个原型按设计工作。  所有组件均正确连接。  该设计采用简洁的原理图、与 TI 数据表完全相同。  是否有任何关于这可能原因的见解?  输入电压为36V 且稳定。  输出电压应为5V、但电压为4.8V、负载为17mA。

谢谢、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我认为我无法从您提供的信息中缩小问题的范围。 可能是未正确焊接的部件、错误的部件、错误的组件、ESD 损坏两个板或许多其他可能性。

    您将需要四处探查、了解电路的哪个部分不工作以及原因。 比较好板和其他2个板之间 LMR16010上的引脚电压和波形。

    同时、请分享原理图、布局和系统规格。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、当负载发生变化时、器件不会进入稳压状态。 该器件虽然被大量散热、但会变得很热、其作用就像它从不会退出睡眠状态一样。

    所连接的是控制器拉电流以在 PI 器件上启用各种负载与电源输入电压(25伏)时器件输出的布线。

    第二张图显示了黄色引脚8与红色5V 输出之间的关系。

    我添加了电容、但没有任何效果。  该器件看似正常工作的电路板在引脚8上持续切换,而另外2个则不进行切换,而是随机切换。

    该电路板经过专业组装、配备了拾放设备、并且没有开路或短路。  采用2盎司厚的铜设计、具有较短的布线。  IC 看起来很糟糕、无法按设计运行。  5电压下的负载为130mA 至498mA。

    我需要了解一下该器件为什么不像工作模型那样进入 CCM。  可能是坏的。  已更换 IC、没有任何差异。

    此致、e2e.ti.com/.../TI-LMR16010-Design.pdf

    Ron Bindl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    您的原理图中包含数百千欧的反馈电阻器、您已在 FB 上添加了一个22nF 电容器。 我们建议使用10千欧的 FB 电阻器、在本例中、这对于电容尤为重要。 不应存在该电容器。 请取下此盖并使用新 IC (如果可能、请使用新电路板)测试电路。

    布局:

    • 将 IC 的 GND 引脚连接到 IC 下方的散热焊盘 GND 平面。
    • 通过粗线迹连接 SW
    • 当有大量电流流动时、请勿使用散热焊盘将焊盘连接到平面。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    检查开关节点。 确保这处于稳定运行状态。 您可能需要在高侧反馈电阻器上使用前馈电容。

    您的波形显示 SW 未切换。 电路板开关是否正常?

    尝试将 IC 从良好的板换用到不良的板。 并尝试将 IC 换用至 EVM (如果您没有、请订购几个)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我不能相信这不起作用。  已尝试您建议的所有内容、但仍然完全相同。  该部件在睡眠模式下进行调节...假设是...并且从不会出现。  正常工作的情况下、我的意思是"正常工作"、它在 PWM 始终运行时进行调节、不会因为这些停留在睡眠模式中而变得很热。  FB 电阻器低于100K 并移除了22nF.... 已更换芯片....  没有什么不同!  在 CCM 模式下没有外部控制引脚来运行此功能、因此似乎激活了睡眠模式以保持高效率运行、但16010没有任何高效功能。  它应该简单地工作!  这毕竟是一款 SIMPLE SWITCHER!  我正在处理的负载仅为130mA、在30mA 的正常电流基础上负载为50欧姆。  Pi 消耗更多、但无法启动、因为瞬态响应不良、芯片很热!

    还有其他建议吗?

    谢谢、

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是否可以尝试将 IC 从一个良好的电路板切换至非调节电路板、并查看故障是否随 IC 而发生?

    输出中是否还有1000uF 的电容器? 您是否尝试在没有1000uF 的情况下运行测试?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我处于系统的测试阶段、拥有一个良好的电路板、或者应该说、在 CCM 下运行的电路板、安装在我的系统中、无法返回以满足时间限制。  此外、我不会有损坏该板的风险。  我必须向前推进我的工作。  我尝试移除了输出电容器、但情况更糟。  问题是设备不会进入 PWM 模式... 永远!  在130mA 时、它看起来从睡眠20mA 变为 DCM、但在 PI 负载下不会变为 CCM。  我记得、工作模式永远不会下降到 DCM 或睡眠模式、因此也无法正常工作、但此时它保持冷却、不在乎。

    感谢你的帮助。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我尝试将 EVM 电感器更改为22uH、并将 RT 电阻器更改为49.9k Ω、我可以看到该器件通过47uF 输出电容器调节至高达48V。 我将输出负载高达250mA、然后我可以看到 CCM 模式的频率为500kHz

    我在您的原理图上看到您正在使用该二极管

    这是真的吗? 该二极管的反向阻断电压似乎是30V

    如果确实如此、您是否会介意尝试以下方法作为测试内容:

    1) 1)使用更高的阻断电压更新肖特基二极管

    2) 2)仅使用3 x 22uF 输出电容器

    3) 3)仔细检查电感器的饱和电流、并确保其不会饱和。

    3) 3)尝试将其加载到250mA-300mA、然后查看其是否进入 CCM 模式。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    我尝试了以上所有方法、二极管实际上是150V 肖特基、1A 器件。  饱和电流为1.2安培。  如果电容通常降低、则不起作用。  这部分变得很热!  并且所有的引脚都通过平面正确连接。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于使用 LM2592HV SIMPLE SWITCHERRegistered电源转换器150kHz 2A 降压电压连接的接线的接线片
    TO220-5 PKG 中的稳压器、并将电感器更改为47uH 等、并且它也不会进行调节。 在30mA 负载下、我会得到5.0V ...no 问题、并增加50 Ω 电阻负载(100mA)、输出降至1V。 没有监管!!!!! 这是怎么可能的!!!

    这毫无意义。

    Ron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我们必须开箱即用。 很抱歉、如果这些看起来很明显。 稳压器的36V 电源是否存在电流限制?

    您是否检查过示波器或 DMM 的情况? 您的输出是1V DC 还是5V 占空比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流受限、但电流为2安培、电压为36伏、我对此进行了仔细检查。  当直接向输出电容器添加50欧姆负载时、在低电流30mA 下的5伏输出降至1伏平坦!  我只使用示波器、以便查看发生了什么情况。  似乎没有打开开关。  此外、在该测试中、凸片未接地。  接地端稳定、输入 V 也稳定在36V。

    似乎没有开关、看起来更像线性稳压器。  当我在输出上保留50欧姆负载时、稳压器会发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有原型布局? 此外、如果您愿意、我还可以为您提供一个 EVM 来测试组件选择。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    附件是设计布局的.pdf。  如果您愿意。 我希望查看 EVM。

    发送至:

          快速 K 能源解决方案、LLC

          2103 W Parkside Ln。

          105号套房

          凤凰城、AZ 85027

    e2e.ti.com/.../2133.TI-LMR16010-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我提交发送 EVM 的请求

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设计与任何其他设计一样坚固。 良好的接地平面、短布线、大量散热等 我设计的电源数量超过了我可以计算的数量、而且到目前为止从未有过一个电源不工作。 因此、这是一个独特的问题、它似乎是 TI 器件的设计缺陷。 该器件中没有从低电流到100mA 以上的任何电流进行开关。 热量是唯一的结果!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    您应该会收到一封电子邮件、以接受 EVM 的订单。 我相信您必须点击"接受订单"、EVM 才能发货。
    我会说、与 EVM 进行比较可能会让您了解如何解决该问题。

    谢谢
    -Arief