This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:有关 TIDA-01573的一些问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, TPS2559, TIDA-01573, CSD16301Q2, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721041/tida-01573-some-questions-about-tida-01573

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件:OPT8241LMG1020TPS2559CSD16301Q2SN74LVC2T45

我们正在开发间接激光雷达和直接激光雷达。  我对 TI 激光雷达组件有一些疑问。

 使用   GaN 和栅极驱动器时、可以获得更高的峰值电流。

  我们已使用 opt8241 、9221查看您的激光雷达 EVM 板。

  我想获取 长距离的深度数据。 (12MHz ~高达3MHz,占空比50%)

  因此,我尝试更改 patrs 下面的服务器 。 因为 我认为 GaN 的 峰值电流比具有栅极驱动器的 FET 更高。

    -   GaN (epc2040) 而不是 FET ( CSD16301Q2 )  

    - 栅极驱动器(Lmg1020) 、而不 是 sn74lvc2t45

  您能否检查 我的试用是否适合 获得更高的峰值电流。

2. 如何  使用 TIDA-01573在更高频率和长占空比下获得峰值电流

 如 数据表中所述(TIDA-01573 ,图3) 该驱动器可以在2ns 内获得50A 的电流。

   但 我需要更快的频率和较长的占空比。  (2M、100ns、占空比20%)

  如果我 将激光器的温度降低得足够低, 我是否可以驱动高达50Apk 的激光器?  如果我计算峰值电流该怎么办?  有可能吗?

 我认为激光峰值电流 取决于占空比 。

 您可以根据 我们的要求(freq:2M,脉宽:100ns,占空比20%)进行任何推荐。

3.测量激光峰值电流的方法。

 如果我 使用探测器( thorlabs DET08C) 和光学功率计 ( Thorlabs PDA150A)。

 我能否通过 测量的功率和激光比例来计算峰值功率。

 下面的列表 是 光调制 信息

 占空比:20%/ 频率:2M / LD 峰值功率:40W

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    感谢您关注我们的产品!

    您正在考虑使用 OPT8241的什么设计?

    是的、LMG1020与 GaN FET 的组合可提供比硅 FET 与驱动器更好的性能。

    两个因素会限制您的系统:将激光输出保持在安全限制以下、以及系统的热耗散。

    由于激光二极管的最大电流限制、因此也可能是限制因素、具体取决于其结构。

    我不熟悉 Thorlabs 设备中使用的平均值计算方法。 您可能会要求他们提供有关功率测量的建议。

    如有任何疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。

    我想获得很长的距离。 因此、我尝试提高激光的峰值功率。 申请尚未决定。

    正如您提到的,我认为限制激光的最大峰值电流很重要。

    如果在电源环路(Vbus)上使用 TPS2559限制峰值电流该怎么办。 有可能吗?

    有关  TIDA-01573板的另一个问题。

    如果电源环路是分离的,则两个环路将电感减少 一半。(参考: 2.2.5 分离电源环路 ,TIDA-01573   的数据表中的图5)

    激光有3个焊盘(每个阳极阴极)

    但我们有一个具有两个引脚(阳极阴极)的激光器。  当我只有一个激光器时、我不知道如何像这样降低电感。

    当   我 只使用两个激光器时、我知道这是可行的。 并行!  您能不能给我一些技巧,让我在 使用一台激光器时将电源环路拼接,从而降低电感。


     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    我想接管 Don、因为这似乎是一个重复的帖子。

    您需要多远的距离?
    您可以使用栅极电压来限制电流-较小的 VDD 驱动器将限制峰值电流、但代价是导通损耗更大。
    此外、通过添加 Rgate、您可以在开启期间降低 Id 过冲。
    您可以根据需要连接激光器、LD 通常是3端子器件、但添加了相应的规定、以便在 EVM 上正确放置二极管。 分离电源环路与激光焊盘端子编号无关。
    为了降低栅极环路电感、请确保使用开尔文连接。
    为了降低电源环路电感、请确保电容器尽可能靠近激光器-由于200A/ns 的压摆率可能会以300ps 的功率驱动60A 激光器、因此过冲/下冲可能会变得很高。
    您是否想要并联2个激光二极管? 为什么?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jeffrey Mueller

    目标距离为30m。
    我担心 OCP (过流保护)的安全性。
    您的建议也意味着 OCP? 您认为我的 OCP 试错了吗? 使用电流限制 IC (TPS2559)

    我想使用具有2个阴道的 VCSEL 激光器。

    我也不需要2个并联2个激光器,我只是想用2个电源环路来传导这种方法。

    当我只使用一个具有两个端子的激光器时、可以降低 EVM 中的电感?
    或者、您可以给我任何有关这方面的提示。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Choi!

    根据 BW、OCP 可在不同情况下实现。 您的限制是什么?

    如果您希望降低电感、则可以使用具有小型寄生电感封装的激光二极管。 但是 L 越小、IPEAK 越大。 3端子激光二极管通过分离电源环路或产生一个总线电荷毛毯来帮助减少总线电容器所见的电感、在这个总线上、以同步并联的顺序打开到二极管、这是通过经过精细调节的 EVM 电路板布局布线实现的。 降低电感最重要的一点是布局和小型元件放置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您能不能推荐高功率脉冲3端激光器。 (峰值功率90W)

    如果我用这种方法、我需要3个 具有共阳极的阴道激光器。 但我找不到它。

    我认为 它只 适用于 3个阴道激光器。  共阳极也是!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    问得好! 要达到90W、激光二极管引线需要较小、布局需要紧密、脉冲宽度可能需要更长。

    对于100W 激光脉冲、TI 建议使用以下激光二极管来实现 Excelitas 和 Osram:

    希望这对您有所帮助! 请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    但是,我想,这些激光没有你推荐的3种温度。

    不能使用2个电源环路来降低电感。 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用任何 excelitas 或 Osram 激光二极管、适合您的应用。 分离电源环路用于三个端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一些有关巡视应用所需激光二极管的更多信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用2台阴道激光、您推荐使用。 在设计 PCB 插图时、我不需要将图案从 Vbus 拆分为激光阳极? 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    正确! SMD 2端子激光器具有如此小的低电感引线、对于某些应用而言、使用另一端子是不必要的。 二极管封装可能是降低从 FET 到激光器的电感的最佳方法。 降低电感的另一种方法是、如果使用栅极电阻器、则使用从驱动器到 FET 的0201电阻器。 另请查看有关布局的 LMG1020数据表第10节。 如果您有任何其他布局问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 excelitas 为 SMD 型、但 Osram 激光器不能安装在 SMT 中。 这是裸片。

    那么、您是否可以建议使用另一台激光器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    适合您应用的激光器取决于许多因素、因为激光雷达系统中有许多活动部件。 例如、您需要什么波长激光器? 您还能告诉我您需要的确切封装吗? 您需要哪种灵敏度?成本是否令人担忧?

    查看 Excelitas 的高功率激光二极管选择指南。 让我知道您的想法或您决定使用哪种二极管。 您能不能详细介绍一下您在从事什么 kida 激光雷达工作? 您说 Direct 激光雷达、这是什么?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上800nm 激光二极管是正确的。 但我认为905不是问题。 我们使用 C-MOS 传感器、但 GaAs。

    我们正在开发适用于远距离(超过100m)的汽车激光雷达。 因此我需要具有短脉冲、高峰值电流的源。

    我尝试使用栅极驱动器(LMG1020)和 GaN FET 开发激光驱动器。

    这不能用作最大峰值功率。 电路不是问题。

    我认为 PCB 插图有问题。 我没有在电源和其他 GND 之间划分 GND。 我没有使用开尔文 GND。

    我使用了长引线激光二极管。 我想我不会紧张地考虑电感。

    这就是我问您如何降低电感以实现更高峰值功率的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    感谢您的更新。 我看到降低电感的最困难部分是 FET 和激光器之间、但 lmg1020确实有助于驱动器实现 FET 电感。

    请告诉我、如果您有任何其他问题、您可以制作新话题或直接与我联系。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IB-circuit.pdfHiMueller

    我们希望 使用 opt8241、9221获得较长的距离。

    因此,我尝试更改与以前的板相比的几个方面。

    让我连接 IB 电路。

    如果我有任何问题 、您能为我们提供建议吗?

    1.添加激光二极管 4 -> 8 (串联)

    2.更改零件

      - GaN (epc2040) 而不是 FET (CSD16301Q2)

      - 栅极驱动器(Lmg1020) 、而不是 sn74lvc2t45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    感谢您的更新! 如果您发布的是特定的新主题帖、我会建议您发布新主题帖。
    您能否向我发送更新的布局以供审核?
    此外、我希望尽可能看到栅极和漏极的一些波形。
    模块的功耗是多少?

    谢谢、