This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO1212:低侧和高侧开关

Guru**** 2578845 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723173/tina-spice-iso1212-low-side-and-high-side-switches

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他部件:Tina-TIISO1211

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我代表需要帮助的人发布 ISO1212仿真。 问题如下。

我采用 sllm391.TSC、将电压发生器替换为时间控制开关、并将一个24V 电压源连接到一个开关作为高侧(切换24V 电源)、另一个作为低侧开关(切换 GND)。 高侧开关工作、低侧开关工作。 我连接了我的 circuis.sllm391_low_side。TSC

尊敬的、

Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    在提供的原理图中、低侧开关不工作、因为 VIN2上的电压仍为24V (即使您将其关闭)。 源没有任何阻塞。 此外、我无法完全理解您的查询、但从我有限的理解来看、我稍微修改了电路以获得以下输出。 请告诉我这是否符合您的预期。 如果没有、您能否简单地解释一下您对输出的确切期望。

    我随附了修改后的原理图供您参考。  

    e2e.ti.com/.../sllm391_5F00_low_5F00_side.TSC

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    卢卡斯非常高兴代表我发布这个 话题、来自这个话题

    简而言 之:我想替换一个光耦合器输入、此输入可用于高侧或低侧配置(开关位于电源和光耦合器之间、或者接地和光耦合器之间)。

    我尝试在仿真中对其进行建模、因为我不确定 RTHR 电阻器的位置、并想对其位置进行实验。 实际上、这是"图28中的电路。 具有拉电流输入的典型应用电路"。 但我无法使它正常工作。

    我原来的问题是 ISO121x 仿真模型在这方面是否受到限制?

    您在修改后的电路中所做的是、将下半部分中的低侧配置恢复为高侧配置、如上部部分中已经正常工作的配置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您对其进行了清晰的解释。 是的、模型中存在限制。

    当开关关闭时、FGND 引脚悬空、PSPICE 正在计算 FGND 电压值以满足电路要求。 因此、当前模型不支持指定的配置。 已将其添加到错误修复队列中。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    感谢您对此进行澄清。

    出于好奇、当这添加到错误修复队列时、需要多长时间才能修复? 值得等待吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    我将与内部团队核实这一点、并告知您。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    正如 Karthik 提到的、我们已经调试了 ISO1211模型的 FGND 引脚行为。 下面是您为 ISO1212尝试的相同原理图。

    请告诉我们以下结果是否为预期结果、然后我们可以修改 ISO1212的结果。

     此致、

    阿扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ayan、

    这看起来是我所期望的结果。

    就像一个注释:在我的原理图中、二极管的阳极连接到 FGND 引脚、而不是电压源的 GND、但我不会期望对仿真结果产生任何影响。

    非常感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    非常感谢您的确认。 我们将在 ISO1212模型中修改相同的内容。

    此致、

    阿扬