This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6024:启动电路过热

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719203/pmp6024-start-up-circuitry-overheated

器件型号:PMP6024

您好!  

我在参考设计 PMP6024的基础上构建了一个原型、并且启动电路有一些问题、即 Q1 (Tidu958的原理图、第4页)、它在上电时过热。 这是什么原因?

BR、

康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在参考设计 PMP6024的基础上构建了一个原型、并且启动电路有一些问题、即 Q1 (Tidu958的原理图、第4页)、它在上电时过热。 这是什么原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    您是否使用了与 PMP6024相同的变压器?  您能否查看 Q1电路在上电后是否被禁用?  如果它通过 Q1而不是初级偏置绕组提供 IC 电源、则其工作不正确。  此外、Q1需要散热、它是来自整流交流的线性稳压器、因此它将消耗功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    是的、我确实使用相同的变压器。

    我找到了启动的根本原因。 当切换回 FQN1N60CTA 时、我在设计中使用的 FET 与原始 FET 不等效、启动缝隙要更稳定。 目前这不是启动 问题。  

    我之前问过的另一个问题是 、软启动在该设计中是如何工作的?

    BR、

    康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Conny、

    软启动或过冲预防由 C19完成。 它也受到 C5的限制。 它是一个 PFC、因此响应速度自然较慢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Irwin!
    现在再次回到启动阶段。

    现在、我能够在正确的负载、即 LED 灯的情况下执行更多的测量和测试。 我曾遇到过、Q1空载时、FQN1N60CTA 也过热。 可通过从负载开始(PWM LED 灯> 10%占空比)并降低负载(PWM LED 灯= 0%占空比)来重现此问题。 测量电压电平@ D9_Pin C=13.3V @D11_pinC = 11.4V 时、这意味着辅助绕组电压过低、Q5无法吸收 Q1_Gate 电压。

    问题:

    在极轻负载/无负载的情况下,辅助绕组是否可以使用更粗的导线来实现更大的功率?

    我的应用需要通用输入电压85-265VAC、此参考设计旨在实现100-240VAC。 为了满足这一要求、需要对进行哪些修改? 尤其是启动电路和变压器。

    感谢您的支持!
    BR
    康尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    如果您计划尝试将此电流调暗至零输出电流、则 IC 必须从 Q1电路运行、否则输出将需要更复杂的电路来保持电流流向次级(包括加载到不会流向 LED 的输出)。

    不会、使导线变大不会改变偏置电压。  问题在于您正在调节电流。  如果 LED 电流较低、则 LED 堆栈的正向电压将较低。  当 LED 堆栈较低时、初级偏置将降低、降低的比例为次级匝数与初级偏置匝数之比。  初级偏置绕组中的电流很低、因此导线尺寸实际上不会对其产生太大的影响。  可以通过增加更多匝数来修改辅助绕组、也可以增加输出电压(LED 正向电压)。

    85-265的通用输入是可能的、但变压器和部分设计可能需要更改。  在85V 输入电压下、变压器中的峰值电流需要更高。  如果变压器中的磁通量接近饱和、则可能需要重新设计变压器或降低输出功率。  启动电路实际上不受输入电压的影响、因为这是反激式。  这是由于占空比等原因而导致的、但这与调光问题不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我会给您发送电子邮件、请检查您的邮箱!

    BR、

    康尼