This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:使用的 eCAP 模块将输出电流

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722264/tida-00643-the-ecap-module-used-will-output-current

器件型号:TIDA-00643

尊敬的团队:

我的客户根据 TIDA-00643设计制作了 TIDA-00643、但仍然无法驱动电机、eCAP 模块的 COM 端口将输出较小的电流。

请帮您说明原因吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    是否遵循了参考指南中指示的所有软件步骤? 硬件是否也已正确设置?

    客户是否创建了自己的 PCB? 如果是、是否有任何原理图/布局更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector、您好!

    我会询问客户。
    感谢您的回复!

    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    这里有新的输入吗? 谢谢!