This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11600:浪涌保护-电压

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723870/pmp11600-surge-protection---voltage

器件型号:PMP11600

设计中: 高效通用交流输入转5V 2A 适配器参考设计

电路开始时是否需要电压浪涌保护器件? 与 MOV 或 TMOV 类似。 我们计划在印度使用这些器件、因为在印度、电网似乎存在相当大的功率波动。 这种额外的保护是否确实是必要的/足够的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veeramreddy、

    我们知道、电网中存在更大的电压通量。 因此、当我们设计电源时、我们需要调节最大输入电压、从而推动组件选择。 PMP11600专为适配器而设计。 对于适配器应用、我认为电路开始时无需添加 MOV。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回答。  

    我的意思是,在电网的波动下,有些电网会被输送到普通电器上,对吗? 这就是我们在某些情况下所面临的情况。 大约会突然出现400V 以上的浪涌、持续几分钟。 这反过来会损坏输入侧的电容器、其额定值通常约为470V。 这就是我在电路开始时寻求某种保护的原因。

    此致、

    Chakradhar Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veeramreddy、

    如果输入电压突然超过400V 几分钟、则需要在电路开始时添加保护功能。
    我们需要设计支持超过最大输入电压的电源、但这种方法会增加 BOM 成本。