This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA4353:OPA4353

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA4353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720039/tina-spice-opa4353-opa4353

器件型号:OPA4353
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我分析了使用 LMC660A 和 OPA4353的 Sallen-Key 低通滤波器的交流传输特性。 LMC660A 工作正常。 但 OPA4353不是。 请解释一下。 谢谢! 使用 OPA4353的实际电路、看起来是 OK.e2e.ti.com/.../Sallen_2D00_Key-LPF.TSCe2e.ti.com/.../Sallen_2D00_Key-Comp.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    对于这两个器件、您的工作电压都接近放大器的输出电压轨。 LMC660A 不是很好(直流增益不是0dB,而是抑制到-7.12dB)。 OPA4353也不好。

    为了使这两种运行正常、通常情况下、您需要将放大器偏置在中间轨附近。 因此、在这种情况下、如果您将 VG1的直流电压/直流电平从0V 更改为2.5V、以便输出直流电压和输入直流电压大约为2.5V、 然后、您可以看到两个器件都具有大约0dB 的低频增益、然后它将顺利滚降。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!