This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS43061:需要未加密的 SPICE 模型。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723154/tina-spice-tps43061-need-unencrypted-spice-model

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想开始 NDA 流程以获取 TPS43061的未加密 SPICE 模型 、但我找不到如何联系我的 TI AFA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    您是否可以改用 TINA-TI 模型(它是 TI 提供的免费仿真器、产品文件夹中提供了 TINA-TI 模型)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    我更喜欢使用我拥有的 SPICE 程序、因为此 TI 芯片是已经建模的大得多的项目的一部分。 我目前正在项目的这一部分使用模拟升压转换器、但我想看看该芯片将如何发挥作用。

    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    明白。 请在此处联系 TI 支持(使用呼叫、电子邮件或聊天选项):

    此外、如果您可以将我指向您看到该帖子以联系 TI AFA 的位置、请告诉我、我将对其进行更新以反映最新的过程。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了支持人员的 SPICE 模型、但我对模型中的几个参数有疑问。 在该 SPICE 模型中、有几个电压相关的电压源建模如下:

    e_u7 PWMOK 0值{LIMIT (V (N34828、N35569)* 1E6、0、1)}_U7 N34828 N35569
    1G 以上

    我尝试重写这些电路元件,因为我的 SPICE 程序难以解释。 它看起来是标准 VDVS 模型和任意行为电压源的组合、语法如下:

    Exxx n+ n-值={ } xxx 常闭+常闭-

    但这对我来说不是一种熟悉的 PSpice 或任何其他 SPICE 程序的语法。 您能否详细说明这行代码的目的、以便我可以将其返工为 SPICE 程序可以解释的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的观看。 请将其更改为

    E_U7 PWMOK 0值{limit (V (N34828、N35569)*1E6,0、1)}
    R_U7 N34828 N35569 1G