This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:组件不匹配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723313/tida-00779-components-not-matching

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:UCC28180

在这个设计中有一些冲突、 电路原理图中提到了 C10和 C14的电容值、给出的器件型号不匹配。

为什么会这样呢?

在本例中、我必须选择哪个值?

此外、未提及 L4的电感值。L4的额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的联系。 在 UCC28180的数据表中、有有关如何设计补偿的详细步骤。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的重播。 让我浏览一下,然后联系您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    很抱歉、我现在正在度假、没有携带我的电脑、我将在下周三返回办公室、您能否将问题发送到我的电子邮件 Jason-tao@ti.com、我将尽快将您送回。谢谢。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我向您发送了查询。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    我已通过电子邮件回答了您的问题、很抱歉、如果您想获得进一步的帮助、请随时告诉我、谢谢。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我得到了您的回复。 根据您的重播、我了解 L4电感器仅用于 EMI 测试。 如果我不想进行 EMI 测试、我可以用跳线将其短路、并将电路作为正常充电器正常工作。

    谢谢。