This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:PMP8740

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721158/tina-spice-pmp8740

主题中讨论的其他器件:TINA-TIPMP8740

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要 2kW 模块  交流/直流充电器设计 TINA 仿真软件。

如何在 TINA 软件辅助绕组变压器中导入工具。

我采用参考设计 2kW PMP8740模块、并使用 TINA 软件设计2kW、但我无法 获得正确答案、因此请解释整个电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venu:

    我很确定我是否理解您的问题。

    您是否很难将.subckt 变压器导入 TINA? 或者、您是否能够导入它、但您认为您获得了错误的结果?

    您能否将 TINA .tsc 文件附加到此帖子? 我认为这将进一步帮助我们。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venu:

    由于我们在相当长的一段时间内没有听到您的声音、我们将假定您已经解决了您的问题。 如果您仍需要我们的帮助、请提供我们在先前帖子中提出的问题的答案、以便我们可以进一步帮助您。

    Herman