This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3481:未加密的 PSpice 瞬态模型(修订版 B)不能与 SIMetrix 配合使用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723976/tina-spice-lm3481-unencrypted-pspice-transient-model-rev-b-not-working-with-simetrix

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 想知道 LM3481 未加密 PSpice 瞬态模型(修订版 B) 模型是否通过了 SIMetrix 测试。 它不工作。 您能否提供有效的 SPICE 模型或旧版本(如果有)。

例如 :M_M1      VCC DRVRSIG DR MNDRVR 线路本身看起来好像是错误的。 NMOS 的漏极不能是 VCC 对吗?  

谢谢、

Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    很抱歉耽误你的回答。 Simetrix 和 PSPICE 之间略有差异。

    请在将.lib 文件复制到 Simetrix 之前对其进行以下更改

    1. Simetrix 不识别.ic 语句。 通过在电容器上提供 IC 来替换.IC 语句。

    例如 :CQint Qint 0 1n IC ={VSS}

    2.在顶层子电路中,在.subckt 行下面添加此行。  这将使 SIMetrix 将初始条件解释为 PSPICE。

    .options initcondmode=2 icres=1m

    3. 移除电阻器和电容器的 TC = 0、0、因为无法识别此语句。

    如果更改后模型仍然无法正常工作、请提供 Simetrix 文件。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    它仍然没有被仿真。 您能否共享电子邮件 ID 以共享原理图、因为它是机密的。

    我的电子邮件 ID:albin.vinu@valeo.com

    谢谢、

    Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考、由于我们将通过电子邮件继续讨论、因此我将关闭此主题。