This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61194:SPICE 模型?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724065/tina-spice-tps61194-spice-model

器件型号:TPS61194
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们公司正在对 LED 驱动    器进行一些调查、我们需要 TPS61194的 Spice 模型、以便与其他已经具有 SPICE 模型的类似产品进行深入调查/评估。 我们现在正在使用评估板、但 SPICE 模型将非常有用。

请帮我找到该模型吗?

谢谢!

Rolando Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗纳尔多:

    我们将在内部检查此模型的可用性并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的罗纳尔多:

    我们今天已将此模型发布到产品文件夹中。 它应在下一次网络更新后显示(~1天)。 如果您有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    非常感谢您的支持、此模型将非常有用!  


    Rolando Alvarez