This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:PWM 频率发生器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723303/tina-spice-tina-ti-pwm-frequency-generator

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有一个有关 TINA-TI 的基本问题。

我想仿真 PWM 平滑电路。

如何在 TINA-TI 中获得 PWM 频率发生器?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、

    我不确定 PWM 频率发生器到底是什么意思。 是否要创建方波?
    如果不是、您能否简单地解释一下该功能。

    谢谢、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    感谢你的答复。
    很抱歉、我的解释不好。

    是的、我想创建一个占空比可调的方波。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    我假设您希望根据某些控制信号生成 PWM 信号。 请找到随附的 TSC 文件。 它包含一个通过电压发生器(确定频率)和一个直流电压源(确定脉宽)生成的斜坡发生器。 此外、您还可以观看有关 TINA-TI 的简短培训视频系列。 如果我们一方出现延迟、这可能会在将来为您节省一些时间。 希望我能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../PWM.TSC

    此致、

    Karthik

       所有 TI Spice 模型均可在此处找到 |   所有支持 WEBENCH 的器件均可在此处找到

    是否初次使用  TINA-TI?  它是免费的 SPICE 仿真器! 试用此简短 视频培训系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    感谢你的答复。
    好主意。
    我将使用该电路。

    谢谢、
    Naoki Aoyama