This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:输入电压感应

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723629/tida-00961-input-voltage-sensing

器件型号:TIDA-00961

您好!

您能否解释一下为什么在电阻分压器中使用两个二极管 D101和 D102进行输入电压检测?
例如、SWNODE1和 SWNODE2具有相同的电阻分压器、无需使用二极管。 (我认为这些电压始终大于或等于零的原因是相对于 PGND 而言、PGND 又连接到 AGND、对吧?)

我可以将电路的这一部分简化为随附的原理图、但我对如何分析它有点困惑! (以及这些二极管的作用是什么以及在任何时刻使用了哪些二极管等问题。) 如果每个输入半周期只有一个二极管导通、这是否意味着我们不会在每个半周期检测其中一条线路的电压?! 假设两个二极管都导通、这意味着应该有电流从其中一条线路循环到另一条线路、这就驳斥了我们假设两个二极管都导通、 因为在这种情况下、其中一个二极管的电流应该反向流动!

或者我在分析中缺少什么?

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢、

SINA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sina、

    实际上、这两个二极管是冗余的。 这两个信号始终为+ve。 由于在 N 处有一个半桥电路、因此该点将交替连接到 GND 或 Vo、具体取决于电桥中的哪个二极管恰好导通。 也就是说、在正半周期内、N 将连接到 GND、在负半周期内、它将连接到 Vo。 L 将在正半周期内提供输入正弦波、而在负半周期内为 Vo-VI。 这两者之间的差异将提供整个 VI 系统配置。

    我们在这里使用了这种低成本传感。 但是、为了提高精度、可以使用 AMC1311等隔离式放大器。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、是的、我看到了!!
    感谢 Salil 的回复!