This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00284:TIDA-00284

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00289, TIDA-00284, TIDA-01250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723713/tida-00284-tida-00284

器件型号:TIDA-00284
主题中讨论的其他器件:TIDA-00289TIDA-01250

您好!

在我们公司的机器中应用时,需要一段螺线管,这些螺线管在特定过程中将物体推向运输带(一次最多80-90个螺线管,行程相同,大约10mm)。 应用要求能够在可能的宽范围内调节电磁阀的保持力(拉/保持应用)、并且应该能够独立调节每个电磁阀以及整个部分。 控制单元需要准备好与工业 PLC 关联(连接)、该 PLC 将设置每个电磁阀所需的实际力、需要 PLC 对每个电磁阀的当前状态进行反馈、最好通过 Modbus 等通信协议之一与 PLC 进行通信。 我们对上述驱动因素方面的长期合作感兴趣。

请与我联系、了解您提供此应用的能力、

此致

Wojciech Szczepański

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    感谢您的参与、感谢您关注 TI 设计 TIDA-00284 (这是一种使用230V 交流电的电磁阀控制设计)。  我建议您也查看 TI 设计 TIDA-00289 (用于24V 系统的电磁阀驱动- 峰值和保持电流控制)。  我需要检查具有 MODBUS 连接的可用解决方案。 我将能够通过 E2E 为 TI 解决方案参考和 TI 参考设计提供支持、以便您可以参考这些参考设计并设计您自己的系统。

    我将返回任何具有 MODBUS 和保持电流调节功能(如果有)的多电磁阀控制的接近参考设计。 此外、我还将检查是否有其他方式可以为您提供支持。 如果您知道当地有任何 TI 现场工程师、请尝试与他们合作。

    谢谢、此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wojciech、

    让我添加另一个使用 MSP430控制器的设计 TIDA-01250、您可以通过 UART 或 IO-link 进行配置通信。 我希望这些参考设计和螺线管驱动器产品将帮助您开发符合您要求的应用。 您可能需要使用收发器进行 MODBUS 通信。
    我建议查看这些参考文献、如果您需要更多信息、请告诉我。

    您是否能够确定 TI 的本地支持? 如果没有、您能否将您的详细信息发送给我的个人 E2E 收件箱?

    谢谢、
    制造商