This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00394:电容器计算

Guru**** 2582395 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718373/tida-00394-calculation-of-capacitor

器件型号:TIDA-00394

您好!

我尝试计算 t_en 时间、这是计算输出电容器所需的时间、但使用了"TI 设计:TIDA-00394中提供的公式
《双电源路径多路复用器参考设计》第6页的 ln()需要负值,此时-2*V_th /V_sec 小于1。

即使我尝试使用参考设计的值,我也必须计算:ln((-2*(-3V)/12V)-1 ),这是不可能的,因为 ln()只定义为正值。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    这个问题必须通过裂缝来解决。 我刚刚看到了这一点、正在努力解决这个问题。 我已联系设计人员、并正在努力查看我们是否可以解决此问题。

    此问题基于找到 Ten 值的结果。 我会不断向您更新我可以找到的内容、但公式不正确。

    -Marcoo