This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:生产文件

Guru**** 2568175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722250/pmp7760-production-files

器件型号:PMP7760

我们的 PCB 制造公司在分析光绘文件以进行制造时、报告内层电源和接地之间由于存在共同的网络名称而发生短路。 请帮助说明是否存在此类问题以及如何解决。 PMP7760是否有任何更新的无错误光绘文件可用于制造。 随附的是光绘封装、即 processed.e2e.ti.com/.../6523.PMP7760_2D00_Gerbers.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SREEDHARAN K N:

    支持该器件的工程师现已不在办公室。 他将在返回办公室后回复您。 感谢您的理解
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回复建议的解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SREEDHARAN:

    查看光绘文件、我看不到电源层和 GND 之间有任何连接。 请告诉我您的电路板制造商说连接在哪里。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在上面找到制造商提供的报告。 请参考并确认可以继续进行制造。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SREEDHARAN:

    如果这只是说内部层连接了 PGND、那么这应该很好。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据说明、通用连接会短接内层 G1和 G2。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请对此进行确认