This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40182:如何更改为0~15V&-5~5A?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723785/pmp40182-how-to-change-to-0-15v--5-5a

器件型号:PMP40182

尊敬的 TI 专家:

PMP40182的原始设计为0~4V 和-10~10A。  我的客户希望将 PMP40182更改为符合 0~15V 和-5~5A 的要求,您能不能帮助告知应调整哪个参数? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bruce、

    感谢您在 PMP40182上的促销活动、我将更改分为三个部分、请检查一下、谢谢。
    电压相关电路变化:
    需要更改输出过压点。 R8和 R20
    U10A 感测输出电压参数。 R55、R57、R62、R67、
    电流相关电路变化:
    电流感应电阻器。 R1变为4m Ω
    电源组件:
    需要对 L2电感器进行充电。
    2.C9、C1、C2、C10、C11电容器额定电压需要增加到16V 以上;
    3. Q3、Q4额定电压需要根据废弃的要求进行分类。
    4、如果输入电压增加、请更改输入 MOSFET 和电容额定电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    明白了、非常感谢您提供了详细的指南。