This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53353:使用 WEBENCH 设计工具时显示登录错误

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723666/webench-tools-tps53353-it-shows-login-error-while-using-webench-design-tool

器件型号:TPS53353

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的

我 有 myTI 帐户,可以成功登录,但在 WEBENCHRegistered设计器 TPS53353上单击“打开设计”时显示登录错误,那是什么问题?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    您能否发布您看到的内容的快照?
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.登录

    2.单击"打开设计"

    3.显示登录错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.登录

    2.单击"打开设计"

    3.显示登录错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们使用 Cookie 来记住您过去的登录信息。 您的 PC 上的 cookie 可能已过期。 请使用以下链接从 WEBENCH 注销以清除 Cookie:

    https://webench.ti.com/profile/wblogout.cgi

    请重试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它确实起作用、感谢您的帮助。