This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:与焊接测试检测相关

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/714864/tida-00637-related-to-weld-test-detection

器件型号:TIDA-00637

你(们)好

我无法在参考设计中找到有关继电器焊接测试检测电路的信息。 请尽快回复

此致

Priyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普里亚州
    焊接检测电路已植入原理图中、但超出了原始设计意图的范围、未经过充分验证。 这是一种简单的布置、仅用于检测接触器另一侧是否存在交流电压。 由于这是一种相对较旧的设计、我建议您找到更先进的焊接检测方法。