This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20220:5V 3A POE

Guru**** 2920950 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723884/pmp20220-5v-3a-poe

器件型号:PMP20220

你好,先生

我已经为我的应用选择了 PMP20220设计、但 SIR 我的输出以太网端口没有上升、我得到的输出电压为5V、但以太网端口不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到、PoE XFMR T1的引脚13-24上有一些不正确的连接。  每个内部变压器上的数据线和中心抽头被切换。  它不会影响功率传输、但会阻止数据通过。

    我随附了一个更新的原理图、其中包含正确的连接。

    e2e.ti.com/.../PMP20220_5F00_RevB_5F00_Sch.PDF