请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01365 我的设计将是 单输入、三输出、而不是 TIDA-01365中显示的四输出。 如果我不 组装第四个从器件电路、是否会产生任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的设计将是 单输入、三输出、而不是 TIDA-01365中显示的四输出。 如果我不 组装第四个从器件电路、是否会产生任何问题?