This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:升压跟随器模式下的正确 Vsense 电压应为多少

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00443, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723006/tida-00443-what-should-be-the-correct-vsense-voltage-in-boost-follower-mode

器件型号:TIDA-00443
主题中讨论的其他器件: UCC28180

你(们)好

 我们已根据 TIDA-00443制作了一个原型、在此设计中、对于391V 的输出电压、Vsense 等于4.99V  

在升压跟随器模式中、shd 是 Vsense 值。 我想、在290V 至390V 的输出电压范围内、它的 shd 等于5V

只有在 不同的 I/p AC 值下、它才能保持不断变化的输出电压

我们只是通过禁用控制器来检查 Vsense 值。 (只需改变 I/P 交流电压并测量输出电压和 Vsense 值)

我们注意到 Vsense 是变化的(不像我们预期的那样恒定)、对于390V 直流输出、它大约为4.5V。 这是正确的吗?

在升压滤波器模式下、对于290 ~ 390V 直流电压、Vsense 的正确值是多少?

谢谢

Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenin、

    感谢您的联系、对于 Vsense 的引脚 UCC28180、我们有一个内部电压误差放大器、基准电压为5V、因此在任何情况下、您在此引脚上测试的电压都应为5V、无论固定输出还是升压跟随器输出如何、都是如此。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

     感谢您的回答。 请澄清以下内容。

    在固定输出电压控制模式下、对于391V 电压、Vsense 为5V、(Vo= 391V -> Vsense = 5V)

    在升压跟随器模式下、Vsense 为5V 时的实际输出值(或范围)是多少。 (Vo =? ->Vsense = 5V)

    我们想知道这一点、以便在该模式下实际上电之前测试升压跟随器电路。 PROTOTO,完美的配合

    恒定输出电压模式。

    谢谢

    Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenin、
    感谢您的联系。 只要转换器正常工作、无论处于升压跟随器模式、Vsense 引脚都应为5V。
    在升压跟随器模式下、虽然 Vsense 始终为5V,输入电压越大、晶体管的电流越大、可以控制的 Vout 也越大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenin、

    感谢您的联系。 只要转换器正常工作、无论处于升压跟随器模式、Vsense 引脚都应为5V。

    在升压跟随器模式下、虽然 Vsense 始终为5V输入电压越大、晶体管的电流越大、可以控制的 Vout 也越大。

    谢谢。