This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:导入时缺少数字

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723555/tina-spice-missing-number-on-import

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

导入网表在第25行上为我提供了缺失的编号、我用橙色突出显示了它)什么是错误的?  

 GeneSiC Semiconductor Inc.的型号
*
*$Revision:1.0美元
*$Date:09-SEP-2013 $
*
* GeneSiC Semiconductor Inc.
*43670 Trade Center Place Ste. 155.
* Dulles、VA 20166
*
*版权所有(C) 2013 GeneSiC Semiconductor Inc.
*保留所有权利
*
*这些型号按"原样"提供、在哪里提供、不提供保修
*任何类型的、明示或暗示的、包括但不限于此
*对适销性和适用性的任何暗示保证
*特殊用途。"
*模型的精确度高达额定漏极电流的2倍。
*
* GAP3SLT33-214 SPICE 模型开始
*
SUBCKT GAP3SLT33阳极 KATHODE
*R1阳极 INT R=((TEMP-24)*0.0535);温度相关电阻器
D1 INT KATHODE GAP3SLT33_25C;调用25C 二极管模型
D2阳极 KATHODE GAP3SLT33_PIN;调用引脚二极管模型
模型 GAP3SLT33_25C D      
+为1.39E-14 RS 2.88
+ N 1.0120127 IKF 36.05007504
+ EG 1.2 XTI -3
+ CJO 6.01E-11 VJ 0.924257443
+ M 0.3084545 FC 0.5
+ TT 1.00E-10 BV 3300
+ IBV 1.00E-03 VPK 3300
+ IAVE 3.00E-01型 SiC_肖 特基
+ MFG GeneSiC_Semiconductor
.MODEL GAP3SLT33_PIN D
+为178.99E-18 RS 15
+ N 5 EG 3.23
+ XTI 50 FC 0.5
+ TT 0 BV 3300
+ IBV 1.00E-03 VPK 3300
+ IAVE 3.00E-01型 SiC_Pin
.end
* GAP3SLT33-214 SPICE 模型结尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会尝试解决以下几个问题:

    (1)参数中可能缺少等号。 例如、使用= 1.39E-14、而不是1.39E-14。 对所有参数执行相同的操作
    (2)不要使用; comment 语法,将其更改为更标准的语法 is * comment

    看看这是否有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nikhil、我对(1)进行了更改、从而解决了我的问题。