This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20220:与 IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at 兼容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723531/pmp20220-compatibility-with-ieee-802-3af-and-ieee-802-3at

器件型号:PMP20220

此参考设计(pmp20220)是否与 IEEE 802.3af (POE)和 IEEE 802.3at (POE+)同时兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP20220 是 符合 IEEE802.3at 标准的2类4类 PoE PD、输入功率限制为25.5W。  802.3at 规范取代了 IEEE802.3af 规范、 并包含对1类、1-3类(802.3af)和2类、4类 PoE PSE/PD 的要求。

    PMP20220可由1类(af) PSE 供电、但输入功率将限制为13W。

    请注意、 将于今年晚些时候发布的新 IEEE802.3bt 规范包含 1类(af)、2类(AT)和新3类、5-6类和4类、7-8类的 PSE/PD 要求。  8级将在 PSE 输出端允许最大90W 功率、在 PD 输入端允许最大71W 功率。