This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:PWM_EN 信号

Guru**** 2568045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723022/tida-01606-pwm_en-signal

器件型号:TIDA-01606

你好!
我还有一个关于此设计的问题。
它是电路板上的 PWM_EN 信号、具体而言位于 J5连接器的引脚113上。
但在控制卡上、引脚113未连接到 MCU。
是错误还是任何其他 功能?
谢谢!

此致、Volodymyr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    如下图所示、通过上拉该信号来消除上述问题:


    但我发现了另一个问题、不知道是否值得打开一个新的问题主题、这就是我决定在这里写下它的原因。
    我认为 、PWM_Bot 和 PWM_Top 信号(每个半桥的顶部晶体管和 Bot 晶体管)在电路板上是相互变化的。 原因打开电路板后、直流链路消耗大量电流(4-5伏时高达3安培)、输出正弦反相。 在改变这个通道之后(与其他图片一样)、问题得到解决、电路板工作正常。 实际上、它可以针对 PWM_Mid_Bot 和 PWM_Mid_Top 信号进行处理。


    谢谢!
    `m 我做错了什么、希望您能帮我。