This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:如何从 WEBENCH 输出中打开.SVG 文件?

Guru**** 2567615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722577/webench-tools-lm25085-how-to-open-svg-file-from-the-webench-output

器件型号:LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

当尝试从 WEBENCH 下载 PCB 布局时、会创建一个.svg 文件。
这是什么? 如何打开它?

谢谢、

Elad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elad、

    SVG 文件是图像文件。  

    请尝试以下步骤从 WEBENCH 设计器下载 PCB 布局文件。

    1. 在 WEBENCH 中打开 LM25085设计

    2.选择"自定义"。  

    3.您可以在右上角找到“导出”选项。 单击它。

    4.导出窗口打开,并显示 CAD 工具选项列表。

    5.选择要下载的 CAD 工具,然后再次单击“导出设计”。  

    下载将在几秒钟内完成。 ZIP 文件中包含 Schematic 和 PCB CAD 文件。 请参阅随附的屏幕截图以供参考。

    谢谢、

    S.Suganya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suganya、

    感谢您的快速回复。

    仍然不确定如何使用.svg 文件。

    如果我在 WEBENCH 中打开一个设计并选择 CUSOMIZE、站在 PCB 布局上时、我可以下载文件–这将创建.svg 文件。

     

    谢谢、

    Elad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elad、

    你就在那里!  在 PCB 布局页面中、请在右上角搜索"Export"(在您单击 SVG 文件的下载箭头上方)、如所附图像所示。 然后尝试我之前的帖子中提到的步骤。

    如果您仍面临问题、请告知我们。

    谢谢、

    S.Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elad、
    在自定义页面中、当您转到 PCB 布局选项卡并单击下载时、下载的 zip 文件是电路板内各层的图片文件。 您可以在 Chrome 等标准 Web 浏览器中查看它们。 要获取实际的 CAD 文件、请按照前一帖子中 Suganya 提到的说明进行操作。
    此致、
    Gerold