This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCD3138:ucd3138

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722348/tina-spice-ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

一个问题:如何使在 TINA-TI 中运行良好的开环功率级 与 PWM 的 UCD3138输出交互并通过从 TINA-TI 获取反馈参数来闭合环路?

因此、计算机必须同时运行:功率级生成电流感应和反馈、并将其馈送到 CCS 计算在线 以更新 PWM。 必须对两者进行某种同步操作。

有什么想法吗?

这是否是 通过虚拟闭环系统进行调试并更好地了解整个系统的非常强大的方法? 甚至可以调试代码和功率级胶合逻辑、传感器参数等

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们正在调查如何做你希望的事,因此对这一拖延表示歉意。 我们目前支持 UCD3138的最佳光导是数字融合设计器。 它在该器件的产品文件夹中提供。 如果您需要有关此器件的进一步帮助、请在该论坛上发帖、那里的专家应该能够为您提供进一步的帮助。