This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS56528:TPS56528 SPICE 模型在加载库时出错

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722844/tina-spice-tps56528-tps56528-spice-model-occur-error-loading-library

器件型号:TPS56528
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TPS56528 TINA-TI 瞬态 Spice 模型出现错误。

操作流程如下、如果有问题、请告知我。

--------------------------------------

【条件】

・OS:Windows 7

・TINA-TI:日文版和最新更新

・器件:TPS56528

・型号名称: TPS56528 TINA-TI 瞬态 Spice 模型

【流程】

①Downloaded "slvm885.zip"(SPICE 模型上方)并放置在以下文件夹中。

⇒C:\Program Files\DesignSoft\Tina 9 - TI\test\slvm885\TPS56528_TINA_trans

②Opened TINA-TI 新建宏向导并选择 TPS56528_TRANS.LIB 文件

下一个时钟为③When μ s、错误出现在显示屏下方。

--------------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    您尝试从创建宏的文件已加密、因此无法用于创建新宏。
    应该已经创建了一个宏、并且该宏出现在扩展名为.tsm 的文件中。 您可以在 TINA-TI 中通过"Insert"->"Macro"插入宏。

    此致、
    Karthik