请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2132 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我尝试使用 OPA2132来获取低通滤波器的波特图。
根据计算、-3dB 截止频率应约为500Hz。 但该截止频率是在大约-160db 的增益下获得的。
为什么截止频率显示为不同的增益?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.