This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01421:磁传感器电流感应的替代优势

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722455/tida-01421-the-advantage-to-replace-to-current-sensing-from-magnetic-sensors

器件型号:TIDA-01421
主题中讨论的其他器件:INA240DRV8703-Q1

尊敬的所有人:

与磁解决方案相比、无传感器解决方案有哪些优势?

我阅读了此表并了解了一个优势、即无需安装传感器的电机。

但还有其他优势吗? (成本? 精度? 等等?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    它实际上是多种优势的组合。

    成本优势可以通过更小、更便宜的电机看出、这些电机不需要连接霍尔传感器或磁性编码器环。 由于 不再需要3-4根额外的电缆来捕获霍尔效应信号、因此布线也更少。 这在汽车记忆座椅解决方案中尤为明显、该解决方案可针对多个不同轴提供多达9个直流电机。 这可以显著降低布线成本、并减轻车辆的重量。  

    电机驱动系统也可能 已经在线或低侧监控电机电流以进行故障监控。 如果已经使用 INA240等电流感应放大器或通用运算放大器感应该电流、则该器件的信号输出可用于在短路保护监控和其他故障条件之外进行纹波计数。


    通过使用 DRV8703-Q1等电机驱动器并在该器件上使用内部电流感测功能来降低 BOM 还可带来其他成本优势、因此只需另一个廉价、简单的通用运算放大器级即可对信号进行调节、并使用比较器对信号进行数字化。

    精度在很大程度上取决于为特定电机真正调优纹波计数器电路所花费的时间和精力。