This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01247:文档问题:TIDA-01247的原理图和 BOM 是否与 ADC32RF45 EVM 相同?

Guru**** 2693415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, TIDA-01247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722576/tida-01247-document-issue-are-the-schematic-and-bom-of-tida-01247-same-as-adc32rf45-evm

器件型号:TIDA-01247
主题中讨论的其他部件:ADC32RF45ADC32RF45EVM

您好!

我将介绍 TIDA-01247中的电源方案、该方案针对具有成本效益的应用进行了优化、没有显著的性能下降。 此修改基于 ADC32RF45 EVM。 根据用户指南文档 tiducn9.pdf 第5节中的说明、至少有一个独立版本的 BOM、其中包括基于 ADC32RF45 EVM 进行的修改(也可以是修改后的原理图?)、 但我无法在 BOM tidrse9.pdf 中找到涉及修改的电阻器值、例如223k (R132)和70.6k (R154)。 我缺少什么吗? 实际上是否有包括 TIDA-01247修改在内的独立原理图和 BOM 文档?

谢谢、

正云