This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00378:适用于 TIDA-00378设计的红外 LED 和光电二极管

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722236/tida-00378-appropriate-ir-led-and-photodiode-for-tida-00378-design

器件型号:TIDA-00378

您好!

 对于 TIDA-00378设计、适合使用哪种红外 LED 和光电二极管? 这些组件的最佳波长应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本设计中、我们重复使用了尖锐灰尘传感器(GP2Y1010AU0F)的光室、LED 和光电二极管。 确切的器件型号未知、但根据有关此主题的研究论文、此类颗粒传感器使用的波长为940nm。