This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00489:如何刷写 TIDA-00489

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720879/ccs-tida-00489-how-to-flash-tida-00489

器件型号:TIDA-00489
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对刷写 TIDA-00489的可能性有疑问。 在 PDF 文档 www.ti.com/.../tiduau1b.pdf 中、我可以看到有一个 JTAG 编程接口。

  • 是否有方便的方法将此板连接到计算机的 USB 端口? 类似于 SmartRF06评估板、但更便宜...

我的第二个问题是有关无线下载(OAD)、以快速更新网络中的许多传感器。 我想、有10个传感器和1个收集器通过网关连接到互联网。

  1. 是否可以通过互联网"在家"更新传感器上的 TIDA 软件?
  2. 或者、在附近没有通过 JTAG 进行连接时、是否至少可以使用笔记本电脑更新传感器?

希望大家能再帮我解决这个问题。

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    >>是否有方便的方法将此主板连接到计算机的 USB 端口? 类似于 SmartRF06评估板、但更便宜...

    从技术上讲、您可以使用 CC1310 LaunchPad 对电路板进行编程。 LaunchPad 上有一个小型 JTAG 接头、您可以通过带状电缆连接到489板上的 JTAG 接头。 然后、您可以使用板载仿真器对489板进行编程。 TI.com 上的 LaunchPad 售价为30美元。

    >>是否可以通过互联网"在家"更新传感器上的 TIDA 软件?
    >>或者,如果我在附近没有通过 JTAG 进行连接,是否至少可以使用笔记本电脑更新传感器?

    回答很短。 长答:您需要将489板上的固件更新为支持无线更新的堆栈。 最佳方法是修改现有示例。 您可以在 SimpleLink CC13x0 SDK 上找到两个示例:EasyLink OAD 和 TI 15.4堆栈 OAD。 如果您已经安装了 SDK、则这些示例应位于您的 PC 上。 否则、请访问 http://dev.ti.com/tirex/#/ 或检查 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guz、

    使用 LaunchPad 是一个好主意。 稍后我将介绍 OAD。

    看一下我的 Launchpad、我猜我必须使用 XDS110 OUT、然后直接连接到该引脚、在"XDS110 Power"的位置上设置了一个跳线。