This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 BXL 文件转换为 Altium Designer 表单文件

Guru**** 2928780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718257/how-to-convert-the-bxl-file-to-the-altium-designer-form-file

大家好、

我需要使用 UltraLibrarian 软件 将 CAD 文件转换为 SN74LVC1G66的 Altium Designer 文件。 请告诉我如何进行详细转换。

请查看此链接以了解我的详细问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4674678、

    我将把这篇文章移至建模论坛、以帮助我们的建模团队回答您的问题。  

    我还在 google 上找到了这些链接、这些链接可能很有用。  

    www.youtube.com/watch

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请按照以下步骤操作。

    1.打开 Altium Designer 并单击 DXP

    2.单击运行脚本。

    3.单击浏览

    4.选择 UL_Import.PrjScr 文件

    5.单击 UL_FORM.pas 文件

    6.然后单击文件

    7.select 文本文件。

    8.单击"开始导入"

    如果您遇到任何问题、请检查 Altium 许可证和版本。

    谢谢、此致、

    阿图尔