This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/NE5534:如何在 TINA Spice 中将外部补偿电容器添加到5534?

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721377/tina-spice-ne5534-how-to-add-the-external-compensation-cap-to-a-5534-in-tina-spice

器件型号:NE5534
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我尝试使用 NE5534对某些电路进行仿真、但是当用作单位增益缓冲器时、需要在引脚5和8之间连接一个外部补偿电容、但是在运算放大器的默认符号中没有引脚5或8。 如何将电容器连接到该引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    当我打开该文件(网表文本文件)时,会显示以下内容:

    *连接: 同相输入

    *         |反相输入

    *         ||正电源

    *         ||||负电源

    *         |||||输出

    *         ||||| |补偿

    *         |||||/\

    SUBCKT NE5534 1 2 3 4 5 6 7

     

    因此、请尝试使用引脚6和7。

     

    Herman

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、您好、感谢您的回答、问题是在 NE5534的运算放大器符号中、无法访问您所引用的引脚、这里是我所讨论的内容的图像、只有5个引脚、而不是7个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我不是完全错误的符号、但请按照以下步骤创建您自己的符号:

    1.从 Web 下载 NE5534文件,并从更改扩展名
    NE5534.301集成到 NE5534.LIB 中

    2.打开 TINA-TI
    3. Tools -> New Macro Wizard,将宏命名为 NE5534

    4.从文件->打开文件夹
    5.打开 NE5534.LIB 文件,然后单击“下一步”

    6.单击"自动生成形状"(不要通过"从库加载形状"使用预先存在的符号)
    7.单击下一步、保存、插入 TINA 原理图。

    8.如果您不喜欢符号的形状、可以右键单击插入的符号、然后单击"编辑符号"、自行修改符号。

    9.完成符号编辑后、转到右上角并单击按钮
    a.自动计算感应矩形
    b.添加光标感应矩形。

    10.单击确定/保存、它将从符号返回原理图视图。
    11.现在您的符号已准备就绪,可以使用。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Herman、这对我很有用。