This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/NE5532A:模型请求- NE5532AD8

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, NE5534, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722100/tina-spice-ne5532a-model-request---ne5532ad8

器件型号:NE5532A
主题中讨论的其他器件:TINA-TINE5534NE5532

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想获取  NE5532AD8的 PSpice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    我建议使用 NE5534 SPICE 模型、因为 NE5534和 NE5532之间的规格非常接近。

    Herman