This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54061:添加更多电容器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721871/webench-tools-tps54061-adding-more-capacitors

器件型号:TPS54061
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

是否有办法修改 Webench 中的输入/输出电容器数量? 从产品文件夹启动设计时、会附带一定数量的特定电容器、例如两个 C1608X5R1H105K080AB。 我的问题是、如何将电容器的数量增加到三个或更多?  原理图视图中以前有编辑按钮、但已从最新版本中删除。

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    我相信您正在尝试向输入/输出电容器添加更多分支。 如果没有、请告诉我。编辑按钮允许您为某些器件添加更多分支并执行启动仿真。 但是、还有一个替代选项-您可以单击"Export"并导出到免费的 TINA-TI 仿真器、您可以在其中根据自己的要求添加更多的电容器分支、还可以进行电气仿真以确保满足设计要求。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    模块