This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:我们能否自定义"收集曲线"和"单独的输出"?

Guru**** 2563300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721868/tina-spice-can-we-customize-collect-curves-and-separate-outputs

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 团队:

这是自定义输出曲线的唯一方法吗? 是否发布了新的更新选项?

有时、输出图仅以集体形式绘制、之后我们需要转到"View"选项并选择 单独 的曲线。  是否有任何选项可随时分离/汇总曲线?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    除了上一个答案之外、还可以执行一个额外的自定义、以按照特定顺序分离曲线。

    您可以在探头名称中添加":Order Number"(如 Vout:3)。 该数字设置曲线图的顺序。

    请参见下面的示例

    除此之外、就我所知、我们无法自定义上一帖子中所述的曲线收集。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Karthik